使用 JPEG_Encoder 算子的 JPEG 压缩

简短说明

文件:

\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_DualBaseAreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCL\JPEG_SingleFullAreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_DualCXP6x2AreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\mE5-MA-VCX-QP\JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-Q\JPEG_CXP12Gray.vad
\examples\Processing\Compression\JPEG\iF-CXP12-P\JPEG_CXP12Gray.vad

\examples\Processing\Compression\JPEG\SDK\ \examples\Processing\Compression\JPEG\PyPylon\

平台:

mE5-MA-VCL
mE5-MA-VCX-QP
iF-CXP12-Q
iF-CXP12-P

简要说明

演示 JPEG_Encoder 算子用法的简单示例。

这些 VisualApplets 示例展示了针对 mE5-MA-VCL、mE5-MA-VCX-QP、iF-CXP12-Q 和 iF-CXP12-P 平台,在各种链路配置和输入带宽下使用 JPEG_Encoder 算子压缩 8 位灰度图像的方法。

对于 imaFlex Quad 和 imaFlex Penta 平台上的 Applet,提供了一个基于 C++ 的 Framegrabber SDK 应用程序以及一个基于 Python 的 PyPylon 脚本。这两个应用程序都演示了 JPEG 数据流的采集和解压。源代码文件可以在上面列出的目录中找到。